This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助!PCM2707工作不正常

一年前有厂家找我画了一个用PCM2707输出I2S的板子 当时自己这边测试什么的都正常 前两天因为需要 我这边又用之前做的板子装了一版出来 零件什么的都没有换 但是2707会在工作一段时间后自己断开连接 示波器看USB D-发现它两个数据包之间的电平上电后越来越高 最后居然能到3.1v 然后就USB通讯错误了 当时以为是芯片坏了 就换成了2707C 结果D-正常了 变成工作时候D+上两个数据包之间的电平越来越低 最后低过1.8v左右就通讯错误了 比较奇怪的是 我又装了一个板子 还是同样的故障 可是一年前调试这个时候什么问题都没有 而且当时的板子现在都能正常运行 没有发现任何问题 这次的板子用的全是以前的材料 2707什么的也是从TI买的不会是假货 求解释 已经困扰了我好几天了。。。已经检查过LDO输出正常 用的是自供电模式 晶振不管用无源还是有源都是一样的故障。。。

  • 我怀疑可能存在焊接质量问题

  • 焊接已经检查过了  看看电路图并没有多少元件 之前我怀疑过焊接问题 但是经过检查已经排除了 另外ti官方里有个因为电源不稳定造成枚举错误的应用手册 我那个故障看着和他描述的很像 但是我这边用的是额外的3.3供电而且是10uf钽电解退藕 并不存在那个应用手册里面提到的问题

  • 焊接已经检查过了  看看电路图并没有多少元件 之前我怀疑过焊接问题 但是经过检查已经排除了 另外ti官方里有个因为电源不稳定造成枚举错误的应用手册 我那个故障看着和他描述的很像 但是我这边用的是额外的3.3供电而且是10uf钽电解退藕 并不存在那个应用手册里面提到的问题