我是用AIC3254来作数字拾音器,当中遇到了一点问题
1,ADC \DAC不能使用预置处理模式,也就是说我在p0_r60,p_r61只能设置为0(minidsp used for signal processing),这时音频的输入输出都正常;
若 设置为其他值音频输出均没有声音输出。
这两个寄存器在设置为其他值时是否需要设置其他寄存器配合,请大神赐教
2,使用PPS,在minidsp_D里加DRC模块或滤波器模块,声音输出不正常,而minidsp_A里可以加些模块则没有问题,感觉minidsp_D没什么作用,请问哪里有问题?