This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PCM1794A: 音频使用这两种滤波器各有什么特点?

Part Number: PCM1794A
Other Parts Discussed in Thread: OPA1611, PCM1794, NE5534

我发现opa1611的规格书中的lpf比pcm1794规格书中的要复杂,对于这两种滤波器,各有什么特点?计算方式是什么样的?

  • 您好

    根据datasheet上的说明这是用不同IC组成的同一类别的音频DAC后置低通滤波器。这两个滤波器都是要满足同一个目的低通滤波。

    对于这两种滤波器,各有什么特点?计算方式是什么样的?

    针对您问的特点因为使用的原理相同,阻容匹配上的相似,特点主要是用的放大器不同,即opa1611与NE5534不同。具体请参考datasheet。

    https://webench.ti.com/filter-design-tool/filter-response?ft=lowpass

    这是官方滤波器设计辅助工具,您可以通过这个工具辅助您设计和计算匹配。

  • 您好,这两个滤波器的阶数分别是多少?

  • 您好

    查看放大器滤波电路滤波器的阶数的方法是数一下电感和电容的总数。

    滤波器的阶数可以通过电感和电容的数量来确定。具体来说,一个电阻和一个电容可以构成一阶低通滤波器或一阶高通滤波器,而一个电感和一个电容则可以构成二阶低通滤波器或二阶高通滤波器。这种分类是基于滤波器对不同频率信号的处理方式,一阶滤波器对信号的频率特性影响较小,而二阶滤波器则对信号的频率特性有更强的控制能力。因此,通过计算电路中电感和电容的数量,可以判断出滤波器的阶数‌1