This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS5630B 这款d类功放芯片是不是一定要先上电才能加输入信号?

我在调试的时候尝试先给输入端加好信号,10khz,然后上电,瞬间就悄无声息的挂了。没有什么动静就挂了。表现出一直关机。

  • 亲;有这可能,如果输入信号很强且没有限流,确实会导致IC损坏。只要在输入端传个电阻且用二极管限幅,就不会有问题了。

  • 哦,看来还不是因为这个原因导致的损坏,因为我加的信号峰值是0.5v的,有两个电容隔直流,然后还有100欧姆电阻,隔着,然后还有100pf电容构成RC滤波,最后才到达信号输入端。

    那么为什么这个片子那么容易坏呢?首先电源是不可能超的48v用的锂电池,也不是焊接问题,每次焊好后都用表测量一下,都没有问题,但是我已经烧坏7个片子了,所有烧坏现象都一样,就是输出对地导通了,芯片就一直关机。而且这中损坏几乎都是发生在空载的情况。检查12v供电也没事。什么原因才会导致这些奇怪的现象?

    原理图我对比着数据手册上画的,几乎完全一样。

  • 建议改一下LC滤波器参数,可能自激了。

  • 非常感谢,我用TINA仿真软件仿真了一下LC的低通滤波,发现在LC的谐振点,增益很大,可是怎么调参数都不能将其消除,唯一 能削弱那里增益的方法就是加负载。这似乎也能解释为什么我老是在空载的时候更容易烧毁芯片。我目前准备这样解决,就是在芯片的输出引脚处加肖特基二极管将其电压钳位在电压轨范围内,还有输出端口(接负载的地方)也加上,除此之外还有没有别的可行的办法?如果能将波特图上谐振频率处的增益隆起问题解决就好了。