Part Number: TLV320ADC3140
各位好:
我在配置ADC3140的时候遇到两个问题,恳请有经验的前辈们给出指点,不尽感激!
1.根据这个原理图的意思,是不是应该配置为模拟差分输入。可是我用逻辑分析仪捕获的时序来看I2C的配置是0X3C、0XB4,应该是模拟单端的输入,请问是不是我有什么理解错误的地方。我按照原设备的I2C去配置,然后给通道接地,为什么读出来的不是0呢,这个32位数据就是TMD格式的,但是我不知道为什么不稳定,不停地在变,可是我明明已经给输入接地了。
2.这个设备是两个ADC级联的,把八个通道分别设置为slot0到slot7,帧同步是32KHz,时钟是8.192MHz,但是为什么ADC3140的输入端要用一个1.78KHz的模拟开关呢,模拟开关的两个切换的信号是差分的。这里是做什么处理呢?