This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS5766的内部寄存器音量控制问题

Other Parts Discussed in Thread: TAS5711, TAS5766M

最近手上拿到几块TAS5766芯片  可是没看见数据手册里怎么控制音量大小的,TAS5711都有写明的音量寄存器,哪位大侠知道麻烦告知一二 谢谢

  • 你好:

    音量寄存器Page 44, register 8-11

    写入顺序:

    用写寄存器的方式将音量从0dB降低到-10dB.

    W 98 00 2C //选择44页

    //音量寄存器:

    W 98 08 14

    W 98 09 3D

    W 98 0A 13

    W 98 10 00

    W 98 00 2C// Buffer Swap寄存器在第44页。

    W 98 01 05// Swap buffer

    Delay 10ms

    W 98 00 2C//返回到音量寄存器的页。

    W 98 08 14

    W 98 09 3D

    W 98 0A 13

    W 98 10 00

    以上操作将音量下降了10dB。

  • 你好      我想知道的是  TAS5766怎么阶级调音 比如0db ,-1db,-5db......-100db    有很多音量等级,因为tas5711都有这个专门控制音量大小的寄存器  而作为更高端的TAS5766在数据手册里确没看到这个功能,请问下能实现吗?谢谢

  • 您有QQ或者微信吗?能不能留个联系方式?我最近手上一个项目就是用5766做的,还有个问题我想请教一下你   现在我的5766能出声音了  但是底噪很大,一直有嗡嗡声  不知道是硬件的原因 还是软件的原因呢?

  • Q1) TAS5766 音量寄存器Page 44, register 8-11, 
    register 位置應該分別為 0x08, 0x09, 0x0A and 0x0B
    但例子卻是 W 98 10 00. 筆誤嗎?


    Q2)
    W 98 00 2C// Buffer Swap寄存器在第44页。
    W 98 01 05// Swap buffer

    Delay 10ms

    用意為何 ?
    依 TAS5766M (SLAS965C) Page 73 - 74.
    Step1) 應先判斷 CRAM A or B 何者正被 DSP 使用中.

    Step2) 將資料更新至沒使用的 CRAM.

    Step3) 再啟動 ACSW.

    Q3)
    W 98 08 14

    W 98 09 3D

    W 98 0A 13

    W 98 10 00

    與 音量下降了10dB 的關係如何得知 ?

    若要下降 7dB, 其公式為何 ?


  • 你好,现在手头上有个案子也是用TAS5766的,需要用它控制volume,EQ等,在手册上只看到有提到这方面,请问具体如何控制?这里是否有其他工具或者手册有说明?

  • 谢工: 

    您好,我们是用TAS5766M在基于mstar芯片做tv板,能否提供TAS5766M在linux下面的驱动?谢谢!

  • 你们好,TAS5766M是智能功放,要用TI 的Learning board 跟喇叭健模,再用TAS5766M EVM 板调音,过程非常复杂,请直接找TI的人。如没有TI的人直接技持是作不了的。

  • Kes ,您好,

    其实我的想法是,能否有关各个寄存器,尤其常见功能的一些参考代码,或者是一个说明文档;

    比如我们现在就是播放的是人声的对讲,单是人声的对讲感觉杂音很多。所以就希望能有一个人声的模式,那寄存器应该是如何设置呢?

  • 没有你想那么简单,IC里面是DSP跑代码,代码是工具生成。寄存器是反射DSP的内存,则是代码。改寄存器等于改DSP代码,是不可能的。

  • Kes,您好, 方便给我留个联系方式吗?我想电话联系您请教一下, 我的邮箱是baiyuhao@shine.com.cn,方便把您手机或座机发给我一下。我们已经量产了几千台用于会议电视,但是对于人声的环境尤其低音的过滤不太好,很着急, 谢谢!

  • 请不要这样,这里并不是让你直接连络TI员工的地方,也请不要公开私人资料,这是一个公开的论坛。还是通过正式渠道找TI。

  • 你好,我找不到TAS5766的音量调节寄存器是多少?可以发链接给我吗?

    另外,我该如何配置? TAS5766M :I2S--主/从 模式

    根据DATASHEET, 直接外部输入 SCLK BLCK LRCLK DCLK DIN 吗?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。