Other Parts Discussed in Thread: TAS5711, TAS5766M
最近手上拿到几块TAS5766芯片 可是没看见数据手册里怎么控制音量大小的,TAS5711都有写明的音量寄存器,哪位大侠知道麻烦告知一二 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:
音量寄存器Page 44, register 8-11
写入顺序:
用写寄存器的方式将音量从0dB降低到-10dB.
W 98 00 2C //选择44页
//音量寄存器:
W 98 08 14
W 98 09 3D
W 98 0A 13
W 98 10 00
W 98 00 2C// Buffer Swap寄存器在第44页。
W 98 01 05// Swap buffer
Delay 10ms
W 98 00 2C//返回到音量寄存器的页。
W 98 08 14
W 98 09 3D
W 98 0A 13
W 98 10 00
以上操作将音量下降了10dB。
Q1) TAS5766 音量寄存器Page 44, register 8-11,
register 位置應該分別為 0x08, 0x09, 0x0A and 0x0B
但例子卻是 W 98 10 00. 筆誤嗎?
Q2)
W 98 00 2C// Buffer Swap寄存器在第44页。
W 98 01 05// Swap buffer
Delay 10ms
用意為何 ?
依 TAS5766M (SLAS965C) Page 73 - 74.
Step1) 應先判斷 CRAM A or B 何者正被 DSP 使用中.
Step2) 將資料更新至沒使用的 CRAM.
Step3) 再啟動 ACSW.
Q3)
W 98 08 14
W 98 09 3D
W 98 0A 13
W 98 10 00
與 音量下降了10dB 的關係如何得知 ?
若要下降 7dB, 其公式為何 ?