This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV320AIC3104EVM-K: TLV320AIC3104EVM- 无法连接EVM GUI工具

Part Number: TLV320AIC3104EVM-K

安装完GUI EVM等软件后,连接PC无法connect

此时在声音设备中可以看到tlv320作为输出和输入

但是打开EVM GUI设备时,总是无法connect 一直re-try不成功

已排除线豺原因 (办公区有一个笔记本能connect成功) 其他电脑都不可 

有试过换USB口 有试过换不同系统电脑 (win10 win11)

谢谢解答

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,如果有一台laptop能连接成功,说明明评估板和排线是没问题的。
    还是其他PC的配置问题。
    你检查下其他PC的防火墙和杀毒软件。
    安装GUI和连接时确保关闭防火墙和杀毒软件,避免安装文件缺失。
    如果是在公司网络安装,注意下公司网关是否屏蔽了一些配置。
    最好与贵公司的IT部门沟通下。

    你比较下安装成功的laptop与其他PC有什么配置差异。