Part Number: TLV320AIC3104
demo 代码中:
tlv320aic3x.c 中:
static const struct reg_default aic3x_reg[] = {
{ 0, 0x00 }, { 1, 0x00 }, { 2, 0x00 }, { 3, 0x10 },
{ 4, 0x04 }, { 5, 0x00 }, { 6, 0x00 }, { 7, 0x00 },
{ 8, 0x00 }, { 9, 0x00 }, { 10, 0x00 }, { 11, 0x01 },
{ 12, 0x00 }, { 13, 0x00 }, { 14, 0x00 }, { 15, 0x80 },
{ 16, 0x80 }, { 17, 0xff }, { 18, 0xff }, { 19, 0x78 },
{ 20, 0x78 }, { 21, 0x78 }, { 22, 0x78 }, { 23, 0x78 },
{ 24, 0x78 }, { 25, 0x00 }, { 26, 0x00 }, { 27, 0xfe },
{ 28, 0x00 }, { 29, 0x00 }, { 30, 0xfe }, { 31, 0x00 },
{ 32, 0x18 }, { 33, 0x18 }, { 34, 0x00 }, { 35, 0x00 },
{ 36, 0x00 }, { 37, 0x00 }, { 38, 0x00 }, { 39, 0x00 },
{ 40, 0x00 }, { 41, 0x00 }, { 42, 0x00 }, { 43, 0x80 },
这个数据是什么工具产生, 请提供工具和文档, 谢谢