This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

NE5532: 滤波器自激振荡?

Part Number: NE5532


电路如图,有无高手解惑

  • 您好

    针对NE5532滤波器自激振荡的问题,可以采取以下措施来消除或控制:

    1. 调整增益‌:降低滤波器的增益可以有效避免自激振荡。可以通过调整放大器的反馈网络或改变其他相关电路参数来实现。
    2. 加入衰减器‌:在滤波器回路中加入衰减器可以降低信号在回路中传播的幅值,从而减少正反馈效应。
    3. 改变信号相位‌:通过调整电路中的元件或布局,改变信号的相位差异,使反馈信号与输入信号在相位上相互抵消,从而消除自激振荡。

    综上所述,NE5532滤波器自激振荡是由正反馈机制、增益过大、回路相位正反馈等多种因素共同作用的结果。通过调整增益、加入衰减器、改变信号相位、使用稳定的电源和接地以及优化布局和布线等措施,可以有效地消除或控制自激振荡问题。

    关于以上的匹配问题,官方针对于这个部分有以下辅助计算器帮助您避免这个问题的发生。

    https://www.ti.com.cn/tool/cn/ANALOG-ENGINEER-CALC