This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV320AIC3254: TLV320AIC3254: 读写数据正常,但是不生效

Part Number: TLV320AIC3254


 我用 pure path studion 调试3254EVK的时候出现这个问题, Error: MiniDSP failed to change adaptive buffer, pending bit remains set, reset target.

如何解决?

2 我参考TI给的驱动,写了算法模块的控制函数,但是出现了以下问题, 读写都正常,就是数据不生效,如何解决?

void ModuleLoadBa(uint8_t ModuleADDR ,uint8_t I2CPageADDR,uint8_t *ModuleCoeffs,uint8_t ByteCount)
    {
        uint8_t ReadRegTmp[1];
        int i=0;
        for(i=0;i<2;i++)
        {
            NUC123_I2C_ReadOneByte(AIC3254, 0x00,ReadRegTmp);
            if(ReadRegTmp[0] == I2CPageADDR)
                break;
        }
       

        NUC123_I2C_WriteOneByte(AIC3254, 0x00,I2CPageADDR);
        NUC123_I2C_WriteMultBytes(AIC3254,ModuleADDR,ModuleCoeffs,ByteCount);


        NUC123_I2C_ReadOneByte(AIC3254, 0x00,ReadRegTmp);
        if(ReadRegTmp[0]==I2CPageADDR)
            NUC123_I2C_WriteOneByte(AIC3254, 0x00,0x00);

        NUC123_I2C_ReadOneByte(AIC3254, 0x7F,ReadRegTmp);
       

        printf("-------------------------------------------------------------\n");
        NUC123_I2C_WriteOneByte(AIC3254, 0x00,0x2c);

        NUC123_I2C_ReadOneByte(AIC3254, 0x01,ReadRegTmp);
        ReadRegTmp[0] |= 0x01;
        NUC123_I2C_WriteOneByte(AIC3254, 0x01, (unsigned char)ReadRegTmp[0]);

        NUC123_I2C_ReadOneByte(AIC3254, 0x01,ReadRegTmp);
        printf("-------------------------------------------------------------\n");


        NUC123_I2C_WriteOneByte(AIC3254, 0x00,I2CPageADDR);
        NUC123_I2C_WriteMultBytes(AIC3254,ModuleADDR,ModuleCoeffs,ByteCount);
    }

其中AIC3254_x618.7z pps 工程。

Dsp3254.7z 有对这个工程的加载和参数控制。

  • 您好,     

       1) 错误消息要求您重置"target"(即EVM)。 请断开EVM与GUI的连接,重新启动EVM,然后重试。

       2) 您能否提供有关"读写正常,但数据不起作用"的更多详细信息?