PCM5121 看描述不需要加隔直电容,这是不是也分具体场景,比如和TPA3251 一起用是不是必须得加隔真,偏置电压不一样
是的,对于您说的这个场景确实有可能需要,比如它的输出与TPA3251 要求的输入不匹配。
那这个输入到TPA3255 可以这样吗,PCM out_R --> INPUT a ,AGND -->input B,这个不是差分输入会不会引入噪声呢
这个类似伪差分,有可能是会引入的,你那边可以仿真下。