This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPA3116/TPA3118使用问题



按照数据手册画了个电路,焊接好后第一次上电,通过耳机线从手机里输出信号到TPA3116的输入端,可以播放,但音质很差。关闭电源再次上电就怎么都没法播放了,FAULTZ脚电平一直在翻转,不管有没有信号输入,输出端都有比较轻的有啪啪声,用示波器观察功放的输出脚如下图:

已经尝试了好多次了,换了好几篇全新的芯片,都是这样。TPA3116和TPA3118都是这样。

请问大神们这可能是什么问题?

  • 亲;不知道你用的PCB还是洞洞板做的。这种情况多是断线或有器件损坏或电源供电不足。

  • 你好,

    手机输出的是正弦波信号?示波器这个波形是哪两个脚的?喇叭两端的电压应该是个正弦波。

    Fault一直在翻转说明有报错。芯片做四种报错:过流、过温、过高占空比、过欠压。

    麻烦先确认下输入信号,另外先上电再给声音信号是不是就好了。

  • 谢谢大神的回复:

    现在问题解决了,原因不是很明确,我用的是手工PCB腐蚀板,我在芯片底下有走线,估计是因为这个布线问题和手工焊接造成的。谢谢啦!

  • Thanks  Martin for helping.
    我上传的示波器的这张图片是处于没有任何输入信号的情况下的输出引脚的波形。
    后面我用了TPA3130,又做了块板子,暂时没遇到这样的问题,还没焊上TPA3118和TPA3116试过。
    虽然现在是通过新做板子成功了,但之前那个问题一直困扰着我,我接下去再换上TPA3118试试。
    新做的这块板子,工作是正常了,只是没有输入信号的时候有沙沙的声音。这个是不是电路的原因?
  • 你好,

    没有输入的情况下,P1两端应该是没有输出波形的,因为有输出波形所以有声音。

    你可以检查下此时输入是否有信号,也检查下layout,layout可根据我们应用手册来。

    谢谢。