Part Number: TAS5751M
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558
大家好、
我对该器件有几个问题。
(1) 系统控制寄存器1 (0x03):PWM 高通(直流阻断)的含义是什么? 如何实现此功能?
(2) 系统控制寄存器2 (0x05):三态调制没有介绍。 您能否分享有关此调制方法的一些材料?
(3) 卷配置寄存器(0x0E):D5和 D6的含义是什么? TAS5751没有 ch3和 Ch4。
(4)振荡器调整寄存器(0x1B):在数据表中、"必须在引脚16和17之间连接一个基准电阻器、如表18所示。" 我可以看到 RC 网络在引脚16和引脚17之间。 基准电阻器的含义是什么?
(5) BKND_ERR 寄存器(0x1C):什么是后端错误?
(6) PWM 输出 MUX 寄存器(0x25):如果我清除 D21 D22并设置 D17 D16、会发生什么情况? 我认为 AMP 无法正常工作、因为信号混乱。
(7) PWM 开关速率控制寄存器(0x4F):如何设置该寄存器(SRC 值)?
(8) 组开关和 EQ 控制(0x50):保留 D31-D8。 那么、什么是组映射和组切换?
(9) CH1内联混频器(0x70) inline_AGL_en_Mixer_CH1 (0x71):这两个寄存器是否有任何解释?
谢谢、此致、