TAS5806M: TAS5806M input sclk 訊號變雜訊

Part Number: TAS5806M
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

Hi  

我們現在遇到一個問題 我們使用nvidia jetson 搭配TAS5806M 接一個speaker,單純量nvidia jetson sclk 波形是正常的,但是當我們nvidia jetson sclk跳線接到
tas5806m devkit的sclk後 量到的sclk卻變成雜訊,不知道是不是有什麼暫存器 需要調整?

nvidia jetson sclk

接上tas5806m devkit後量到的sclk











  • 您好,

    连接数据信号时,需要记住接地回路。你的每个时钟和信号都应该是一对双绞线,两根线连接到信号和附近的地线。在EVM上,最好使用EVM设计用于工作的PPC3主板,并使用PSIA输入作为与I2S信号的连接点。

  • 你好,
    感謝你的回覆
    1.訊號接上EVM負載以後變雜訊跟有沒有接PPC3 主板有關嗎? 因為我之後產品主板應該是我的nvidia 主板當master 取代 PPC3主板. 我認為PPC3 應該只是讓我可以接上EVM然後使用你們提供的app 去調整audio 參數,但我現在遇到的問題是接上EVM 以後就變雜訊 還沒有到調參數那一個步驟.

    2.請問我現在接上EVM負載變雜訊 跟我暫存器設定有關嗎? 還是跟硬體有關?


    TI台灣FAE 有先建議我們把跳的線改短,還有EVM 板上其中一個tas5805m ic先拔掉 怕是一次推動兩個tas5805m 驅動能力不夠, 我們還在實驗中.

  • 寄存器设置对SCLK没有影响。该设备的SCLK引脚是一个仅输入节点,不驱动信号。主板的安装不是良好时钟信号的要求,但由于EVM本身在SCLK测试点旁边没有接地引脚,因此无法在该板上发送信号。


  • Hi  你好經過修改線長和拿掉一個EVM上的負載 sclk 和lrclk 有明顯改善,原本我們去讀暫存器0x37 都是0x0000 FS:error,現在已經讀到1001:48khz

    我們輸入音源是since 正弦波 1khz sample48khz ,但是看起來SDIN 波形還是有點問題 正常應該是要方波 ,但是當我接上EVM負載變成正旋波準位

    也不對不到3v. 以下接線圖 我們目前是用 3條白色ok線 接到evm上的sclk lrclk sdin.


    1.那PPC3 主板是必須的嗎? 這個應該只是輔助我調audio 參數吧? 之後應用應該還是nvidia board + tas5806m .

    2.針對線的接法 有什麼建議可以讓我的訊號可以好一點嗎?

    sclk

    lrclk


    evm(sdin)




    接線圖




  • 你能把接地探头移到离测试点最近的接地引脚上吗?此外,为每个信号添加一根地线。

  • Hi 你好 

    目前線改短跟拿掉一個tas5806m ic 負載測試後 波形就正常了,目前有聲音了 謝謝, 我們是保留0x2c tas5806m(7bit slave address).
    我目前有兩片EVM,但是有另外一片是保留0x2d  tas5806m(7bit slave address)的 sdin 訊號還是有點問題我們還在查.


    然後想請教個問題 我有看EVM 上面電路 有SDOUT-SEL,看起來是PPC3 去控制要輸出到0x2c (7bit slave address).或0x2d(7bit slave address) 
    tas5806m ,那我們的PPC3 主板目前是沒接 這樣會對我們要保留0x2c  或 0x2d 哪個tas5806m 有什麼影響嗎? 看起來我們的nvidia 主板只能推動
    其中一個tas5806m.


     

  • 您好,

    为了便于管理,一个帖子只对应一个问题。

    新的问题最好再提一个新帖子,谢谢。

  • 好的謝謝,我在開一個帖子.