This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS5806M: PPC3 主板SDOUT-SEL 控制

Part Number: TAS5806M

Hi 你好 

關於之前的問題
e2echina.ti.com/.../3443756


目前線改短跟拿掉一個tas5806m ic 負載測試後 波形就正常了,目前有聲音了 謝謝, 我們是保留0x2c tas5806m(7bit slave address).
我目前有兩片EVM,但是有另外一片是保留0x2d  tas5806m(7bit slave address)的 sdin 訊號還是有點問題我們還在查.


然後想請教個問題 我有看EVM 上面電路 有SDOUT-SEL,看起來是PPC3 去控制要輸出到0x2c (7bit slave address).或0x2d(7bit slave address) 
tas5806m ,那我們的PPC3 主板目前是沒接 這樣會對我們要保留0x2c  或 0x2d 哪個tas5806m 有什麼影響嗎? 看起來我們的nvidia 主板只能推動
其中一個tas5806m.

  • 此处的mux用于将数据从TAS5806发送到另一个系统。 对于EVM,设备0x58的SDOUT或原始SDIN将使用底部MUX发送到0x5a设备的SDIN。 顶部MUX将选择将哪个设备的SDOUT发送到SDOUT测试点,然后返回到PPC3主板。 默认情况下,将SDOUT从0x58作为0x5A设备的SDIN,并将SDOUT从0x58设备发送到SDOUT测试点和接口连接器的引脚46。 如果您需要此配置以外的功能,则可以使用接口连接器的插针30和82。