有以下几个问题,请教一下:
1、在音乐暂停的时候,工作电流在500~600ma,这个正常吗?
2、供电12V,输入1K信号,只接上一个4欧的水泥电阻,用示波器观察,在没有失真的情况下,电流只有1.5A,是不是说明这个通道的功率还不到16W??
3、接上4欧喇叭后,听声音比较混浊,不够清晰,请问怎么调好它?
4、我用仪器测量了10uH电感的Q值,一种只有10左右,一种60左右,装上板子后,Q值10的电感发热厉害,60的有一点热,请问是不是电感要找Q值大一点的?
5、我用示波器接在水泥电阻或喇叭两边,怎么有一个125K的频率在里面,这个是从哪来的?怎么消除掉?