This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV320AIC26: 使用这个芯片,通过spi对它进行配置。在linux应用层对它写寄存器,报错。

Part Number: TLV320AIC26


#include "tlv.h"




int fd;             // SPI设备文件描述符
int mode = SPI_MODE_0;  // SPI模式
int bits = 16;       // 每字比特数
int speed = 10000000;   // 最大SPI总线速度(Hz)
int delay;          // 延迟时间(微秒)
 
/*
 * 初始化SPI通信.
 * 返回0表示成功,-1表示失败.
 */
int spi_init(void){
    int ret;
 
    // 打开SPI设备文件
    fd = open("/dev/spidev7.0", O_RDWR);
    if(fd < 0){
        printf("打开 /dev/spidev7.0 错误\n");
        return -1;
    }
 
    /*
     * 设置SPI模式
     */
    ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MODE32, &mode);
    if (ret == -1)
        printf("无法设置SPI模式\n");
 
    ret = ioctl(fd, SPI_IOC_RD_MODE32, &mode);
    if (ret == -1)
        printf("无法获取SPI模式\n");
 
    /*
     * 设置每字比特数
     */
    ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD, &bits);
    if (ret == -1)
        printf("无法设置每字比特数\n");
 
    ret = ioctl(fd, SPI_IOC_RD_BITS_PER_WORD, &bits);
    if (ret == -1)
        printf("无法获取每字比特数\n");
 
    /*
     * 设置最大传输速度
     */
    ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_HZ, &speed);
    if (ret == -1)
        printf("无法设置最大传输速度\n");
 
    ret = ioctl(fd, SPI_IOC_RD_MAX_SPEED_HZ, &speed);
    if (ret == -1)
        printf("无法获取最大传输速度\n");
 
    printf("SPI模式: 0x%x\n", mode);
    printf("每字比特数: %d\n", bits);
    printf("最大速度: %d Hz (%d KHz)\n", speed, speed / 1000);
 
    return 0;
}
 
/*
 * 执行SPI数据传输.
 * 参数:
 *   fd - SPI设备文件描述符
 *   tx - 发送缓冲区
 *   rx - 接收缓冲区
 *   len - 数据长度
 * 返回0表示成功,-1表示失败.
 */
int transfer(int fd, u_int16_t *tx, u_int16_t *rx, int len)
{
    int ret;
    struct spi_ioc_transfer tr = {
        .tx_buf = (unsigned long)tx,
        .rx_buf = (unsigned long)rx,
        .len = len,
        .delay_usecs = delay,
        .speed_hz = speed,
        .bits_per_word = bits,
    };
 
    ret = ioctl(fd, SPI_IOC_MESSAGE(1), &tr);
    if (ret < 1){
        printf("无法发送SPI消息\n");
        return -1;
    }
    return 0;
}





u_int16_t tvWriteRegister(u_int16_t reg, u_int16_t value)
{
	u_int16_t txdata[2];
	txdata[0]=reg;
	txdata[1]=value;
              

    transfer(fd, txdata, NULL, sizeof(txdata));

	return  0;       			

}


u_int16_t tvReadRegister(u_int16_t reg)
{
	u_int16_t txdata[2]={0},rxdata[2]={0};
	txdata[0]=reg;
	txdata[1]=0;

    transfer(fd, txdata, rxdata, sizeof(rxdata));


	return(rxdata[1]);         
}



void tvInit(void)
{


    u_int16_t    reg = 0;
    u_int16_t    data = 0;


    tvWriteRegister(AIC26_REG_RESET, 0xbb00);//Writing the code OxBBOO, Reset all register
    tvWriteRegister(AIC26_REG_AUX_ADC, 0x3e0);
    tvWriteRegister(AIC26_REG_REFERENCE, 0x17);





    data = tvReadRegister(AIC26_REG_REFERENCE);
    if(data != 0x17)
        printf("init audio codec failed\n\n");
    else
        printf("init codec success\n\n");




    tvWriteRegister(AIC26_REG_AUDIO_CTRL1, 0x013f); //DSP mode
    //tvWriteRegister(AIC26_REG_AUDIO_CTRL1,0x003f);//I2S mode



    tvWriteRegister(AIC26_REG_ADC_GAIN, 0x3400);
    //tvWriteRegister(AIC26_REG_ADC_GAIN,0x2800);
    //tvWriteRegister(AIC26_REG_ADC_GAIN,0x0);
    //tvWriteRegister(AIC26_REG_DAC_GAIN,0x8080);




    tvWriteRegister(AIC26_REG_DAC_GAIN, 0x0202);
    tvWriteRegister(AIC26_REG_SIDETONE, 0x8080);
    tvWriteRegister(AIC26_REG_POWER_CTRL, 0xa700);
    tvWriteRegister(AIC26_REG_AUDIO_CTRL2, 0x0);


    #if 0
    tvWriteRegister(AIC26 REG AUDIO CTRL3,0x09fb);//Master bit11-1
    printf(“init codec Master mode\n”);
    #else
    tvWriteRegister(AIC26_REG_AUDIO_CTRL3,0x01fb); //Slave bit11-0
    printf("init codec Slave mode\n");
    #endif




    tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_N0, 0x7fff);
    tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_N0, 0x7fff);
    tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_N1, 0x81a6);
    tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_N1, 0x81a6);
    tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_N2, 0x7cb5);
    tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_N2, 0x7cb5);
    tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_N3, 0x7fff);
    tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_N3, 0x7fff);



    tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_N4, 0x0);
    tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_N4, 0x0);
    tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_N5, 0x0);
    tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_N5, 0x0);


    tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_D1, 0x7fe2);
    tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_D1, 0x7fe2);
    tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_D2, 0x803c);
    tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_D2, 0x803c);



    tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_D4, 0x0);
    tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_D4, 0x0);
    tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_D5, 0x0);
    tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_D5, 0x0);



    tvWriteRegister(AIC26_REG_AUDIO_CTRL4, 0x1000);
    tvWriteRegister(AIC26_REG_AUDIO_CTRL5, 0xedb0);
    tvWriteRegister(AIC26_REG_PLL_PROG1, 0x8120);
    tvWriteRegister(AIC26_REG_PLL_PROG2, 0x1e00);

    //tvWriteRegister(AIC26_REG_POWER_CTRL_0x3191);
    tvWriteRegister(AIC26_REG_POWER_CTRL, 0x3091);

    reg = tvReadRegister(AIC26_REG_ADC_GAIN);
    reg = reg & (~(0x1f << 15));
    tvWriteRegister(AIC26_REG_ADC_GAIN, reg);


}







 

 
int main(int argc, char *argv[])
{
    
    spi_init();


    tvInit();





    return 0;
}
       执行这个代码报错了,能不能帮忙看一下是我transfer,tvReadRegister,tvWriteRegister这些函数哪里错误了,导致初始化音频驱动报错了。

  • 我用的是linux5.10代码,需要配置dts文件。使用了spi接口,请问这样配置可以吗   &spi7 {
    status = "okay";
    mcpdevy:mcpdevy@0 {
    compatible = "tlv320aic26-codec";
    reg = <0>;
    spi-max-frequency = <10000000>;
    status = "okay";
    };
    };

  • 您好,

          FAQ中有DTS的配置示例。

  • faq中是使用i2c接口的芯片,aic26是使用spi接口的,可以按照那样配置吗?

  • 另外能不能找技术人员帮忙看看我贴的代码里spi通讯问题。是不是哪里不对?因为我们使用aic26芯片是直接连接的卫星通讯模块,不是连的soc。直接配置寄存器使用更好。如果使用linux驱动也是不知道怎么设置了。

  • 您好,

          请确认卫星通讯模块的可作为SPI master,因为TLV320AIC26的只能是SPI slave,TLV320AIC26寄存器配置请参考datasheet P36的register map。        SPI 与I2C只是通讯接口的区别,接口的驱动取决于您使用的平台,很遗憾,我们无法提供更多支持

  • 就是把TLV320AIC26当作SPI slave配置的,参考datasheet配置的寄存器,只是读取的数据报错,不确定哪里问题,就想找你们支持定位一下。

  • 您好,

           

             不是读失败,是没有写入成功。

              请通过读取寄存器的“RESET VALUE”来验证SPI读时序。

              然后再通过写入再回读的方法验证SPI写时序。

              请参考数据手册Figure 29确认数据帧格式及R/W位,寄存器寻址采用page+addr形式(Table 6. Memory Map)。

  • 我试了把读到的值打印出来,全是0xffff。这个说明读取了,只是值不对?   数据帧格式我确认对比过。  使用了几个宏  

    #define AIC26_READ_COMMAND_WORD(addr)     ((1 << 15) | (addr << 5))
    #define AIC26_WRITE_COMMAND_WORD(addr)    ((0 << 15) | (addr << 5))
    #define AIC26_PAGE_ADDR(page, offset)     ((page << 6) | offset)   。
    #ifndef APPLICATIONS_TLV320AIC26_H_
    #define APPLICATIONS_TLV320AIC26_H_
    
    /* AIC26 Registers */
    
    #define AIC26_READ_COMMAND_WORD(addr)     ((1 << 15) | (addr << 5))
    #define AIC26_WRITE_COMMAND_WORD(addr)    ((0 << 15) | (addr << 5))
    #define AIC26_PAGE_ADDR(page, offset)     ((page << 6) | offset)
    #define AIC26_NUM_REGS                    AIC26_PAGE_ADDR(3, 0)
    
    
    
    
    
    
    /* Page 0: Auxiliary data registers */
    
    #define AIC26_REG_BAT1     AIC26_PAGE_ADDR(0, 0x05)
    #define AIC26_REG_BAT2     AIC26_PAGE_ADDR(0, 0x06)
    #define AIC26_REG_AUX      AIC26_PAGE_ADDR(0, 0x07)
    #define AIC26_REG_TEMP1    AIC26_PAGE_ADDR(0, 0x09)
    #define AIC26_REG_TEMP2    AIC26_PAGE_ADDR(0, 0x0A)
    
    
    
    
    
    /* Page 1: Auxiliary control registers */
    
    #define AIC26_REG_AUX_ADC     AIC26_PAGE_ADDR(1, 0x00)
    #define AIC26_REG_STATUS      AIC26_PAGE_ADDR(1, 0x01)
    #define AIC26_REG_REFERENCE   AIC26_PAGE_ADDR(1, 0x03)
    #define AIC26_REG_RESET       AIC26_PAGE_ADDR(1, 0x04)
    
    
    
    
    
    /* Page 2: Audio control registers */
    
    #define AIC26_REG_AUDIO_CTRL1       AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x00)
    #define AIC26_REG_ADC_GAIN          AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x01)
    #define AIC26_REG_DAC_GAIN          AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x02)
    #define AIC26_REG_SIDETONE          AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x03)
    #define AIC26_REG_AUDIO_CTRL2       AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x04)
    #define AIC26_REG_POWER_CTRL        AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x05)
    #define AIC26_REG_AUDIO_CTRL3       AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x06)
    
    
    
    
    #define AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_N0 AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x07)
    #define AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_N1 AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x08)
    #define AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_N2 AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x09)
    #define AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_N3 AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x0A)
    #define AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_N4 AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x0B)
    #define AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_N5 AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x0C)
    #define AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_D1 AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x0D)
    #define AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_D2 AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x0E)
    #define AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_D4 AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x0F)
    #define AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_D5 AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x10)
    #define AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_N0 AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x11)
    
    
    
    
    #define AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_N1 AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x12)
    #define AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_N2 AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x13)
    #define AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_N3 AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x14)
    #define AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_N4 AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x15)
    #define AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_N5 AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x16)
    #define AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_D1 AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x17)
    #define AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_D2 AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x18)
    #define AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_D4 AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x19)
    #define AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_D5 AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x1A)
    
    #define AIC26_REG_PLL_PROG1       AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x1B)
    #define AIC26_REG_PLL_PROG2       AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x1C)
    #define AIC26_REG_AUDIO_CTRL4     AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x1D)
    #define AIC26_REG_AUDIO_CTRL5     AIC26_PAGE_ADDR(2, 0x1E)
    
    #endif /* APPLICATIONS_TLV320AIC26_H_ */
    
    
    
    
    
    #include <stdio.h>
    #include <sys/ioctl.h>
    #include <linux/spi/spidev.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <string.h>
     
    
    #include "tlv.h"
    
    
    
    
    int fd;             // SPI设备文件描述符
    int mode = SPI_MODE_0;  // SPI模式
    int bits = 16;       // 每字比特数
    int speed = 1000000;   // 最大SPI总线速度(Hz)
    int delay = 10;          // 延迟时间(微秒)
     
    /*
     * 初始化SPI通信.
     * 返回0表示成功,-1表示失败.
     */
    int spi_init(void){
        int ret;
     
        // 打开SPI设备文件
        fd = open("/dev/spidev7.0", O_RDWR);
        if(fd < 0){
            printf("打开 /dev/spidev7.0 错误\n");
            return -1;
        }
     
        /*
         * 设置SPI模式
         */
        ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MODE32, &mode);
        if (ret == -1)
            printf("无法设置SPI模式\n");
     
        ret = ioctl(fd, SPI_IOC_RD_MODE32, &mode);
        if (ret == -1)
            printf("无法获取SPI模式\n");
     
        /*
         * 设置每字比特数
         */
        ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_BITS_PER_WORD, &bits);
        if (ret == -1)
            printf("无法设置每字比特数\n");
     
        ret = ioctl(fd, SPI_IOC_RD_BITS_PER_WORD, &bits);
        if (ret == -1)
            printf("无法获取每字比特数\n");
     
        /*
         * 设置最大传输速度
         */
        ret = ioctl(fd, SPI_IOC_WR_MAX_SPEED_HZ, &speed);
        if (ret == -1)
            printf("无法设置最大传输速度\n");
     
        ret = ioctl(fd, SPI_IOC_RD_MAX_SPEED_HZ, &speed);
        if (ret == -1)
            printf("无法获取最大传输速度\n");
     
        printf("SPI模式: 0x%x\n", mode);
        printf("每字比特数: %d\n", bits);
        printf("最大速度: %d Hz (%d KHz)\n", speed, speed / 1000);
     
        return 0;
    }
     
    /*
     * 执行SPI数据传输.
     * 参数:
     *   fd - SPI设备文件描述符
     *   tx - 发送缓冲区
     *   rx - 接收缓冲区
     *   len - 数据长度
     * 返回0表示成功,-1表示失败.
     */
    int transfer(int fd, u_int16_t *tx, u_int16_t *rx, int len)
    {
        int ret;
        struct spi_ioc_transfer tr = {
            .tx_buf = (unsigned long)tx,
            .rx_buf = (unsigned long)rx,
            .len = len,
            .delay_usecs = delay,
            .speed_hz = speed,
            .bits_per_word = bits,
        };
     
        ret = ioctl(fd, SPI_IOC_MESSAGE(1), &tr);
        if (ret < 1){
            printf("无法发送SPI消息\n");
            return -1;
        }
        return 0;
    }
    
    
    
    
    
    u_int16_t tvWriteRegister(u_int16_t reg, u_int16_t value)
    {
    	u_int16_t txdata[2]={0};
    	txdata[0]=AIC26_WRITE_COMMAND_WORD(reg);
    	txdata[1]=value;
    
        txdata[0] = __bswap_16(txdata[0]);  // 使用字节序转换函数
        txdata[1] = __bswap_16(txdata[1]);  // 使用字节序转换函数
                  
    
        transfer(fd, txdata, NULL, 4);
    
    	return  0;       			
    
    }
    
    
    u_int16_t tvReadRegister(u_int16_t reg)
    {
    	u_int16_t txdata[2]={0},rxdata[2]={0};
    
        printf("len  %d  \n",  sizeof(rxdata));
    
    
    	txdata[0]=AIC26_READ_COMMAND_WORD(reg);
    	txdata[1]=0;
    
        txdata[0] = __bswap_16(txdata[0]);  // 使用字节序转换函数
    
        transfer(fd, txdata, rxdata, sizeof(rxdata));
    
    
        printf("recv  dat  0x%x     0x%x  \n",  rxdata[0],  rxdata[1]);
    
    
    	return    (rxdata[1]);         
    }
    
    
    
    void tvInit(void)
    {
    
    
        u_int16_t    reg = 0;
        u_int16_t    data = 0;
    
    
        tvWriteRegister(AIC26_REG_RESET, 0xbb00);//Writing the code OxBBOO, Reset all register
    	
    	 usleep(5000);  // 延时1ms等待复位完成
    	 
    	 
    	 
        tvWriteRegister(AIC26_REG_AUX_ADC, 0x3e0);
        tvWriteRegister(AIC26_REG_REFERENCE, 0x17);
    
    
    
    
    
        data = tvReadRegister(AIC26_REG_REFERENCE);
        if(data != 0x17)
            printf("init audio codec failed\n\n");
        else
            printf("init codec success\n\n");
    
    
    
    
        tvWriteRegister(AIC26_REG_AUDIO_CTRL1, 0x013f); //DSP mode
        //tvWriteRegister(AIC26_REG_AUDIO_CTRL1,0x003f);//I2S mode
    
    
    
        tvWriteRegister(AIC26_REG_ADC_GAIN, 0x3400);
        //tvWriteRegister(AIC26_REG_ADC_GAIN,0x2800);
        //tvWriteRegister(AIC26_REG_ADC_GAIN,0x0);
        //tvWriteRegister(AIC26_REG_DAC_GAIN,0x8080);
    
    
    
    
        tvWriteRegister(AIC26_REG_DAC_GAIN, 0x0202);
        tvWriteRegister(AIC26_REG_SIDETONE, 0x8080);
        tvWriteRegister(AIC26_REG_POWER_CTRL, 0xa700);
        tvWriteRegister(AIC26_REG_AUDIO_CTRL2, 0x0);
    
    
        #if 0
        tvWriteRegister(AIC26 REG AUDIO CTRL3,0x09fb);//Master bit11-1
        printf(“init codec Master mode\n”);
        #else
        tvWriteRegister(AIC26_REG_AUDIO_CTRL3,0x01fb); //Slave bit11-0
        printf("init codec Slave mode\n");
        #endif
    
    
    
    
        tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_N0, 0x7fff);
        tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_N0, 0x7fff);
        tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_N1, 0x81a6);
        tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_N1, 0x81a6);
        tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_N2, 0x7cb5);
        tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_N2, 0x7cb5);
        tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_N3, 0x7fff);
        tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_N3, 0x7fff);
    
    
    
        tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_N4, 0x0);
        tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_N4, 0x0);
        tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_N5, 0x0);
        tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_N5, 0x0);
    
    
        tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_D1, 0x7fe2);
        tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_D1, 0x7fe2);
        tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_D2, 0x803c);
        tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_D2, 0x803c);
    
    
    
        tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_D4, 0x0);
        tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_D4, 0x0);
        tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_L_D5, 0x0);
        tvWriteRegister(AIC26_REG_FILTER_COEFF_R_D5, 0x0);
    
    
    
        tvWriteRegister(AIC26_REG_AUDIO_CTRL4, 0x1000);
        tvWriteRegister(AIC26_REG_AUDIO_CTRL5, 0xedb0);
        tvWriteRegister(AIC26_REG_PLL_PROG1, 0x8120);
        tvWriteRegister(AIC26_REG_PLL_PROG2, 0x1e00);
    
        //tvWriteRegister(AIC26_REG_POWER_CTRL_0x3191);
        tvWriteRegister(AIC26_REG_POWER_CTRL, 0x3091);
    
        reg = tvReadRegister(AIC26_REG_ADC_GAIN);
        reg = reg & (~(0x1f << 15));
        tvWriteRegister(AIC26_REG_ADC_GAIN, reg);
    
    
    }
    
    
    
    
    
    
    
     
    
     
    int main(int argc, char *argv[])
    {
        
        spi_init();
    
    
        tvInit();
    
    
    
    
    
        return 0;
    }
    
  • 启动后读取 

    AIC26_PAGE_ADDR(10x00) 的值还是0xffff。是不是说明读取异常?
  • 您好,

    启动后读取 

    AIC26_PAGE_ADDR(10x00) 的值还是0xffff。是不是说明读取异常?

         是的, 建议用示波器参考Figure 31监测一下SPI信号。

         

  • 好的,稍后直接用示波器试试。