This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个问题卡好久了。只是开机读数据,一直读不到
上图是我们电路,还有我单片机的时钟波形与mosi发出的波形。
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
怎么样了?几天了电路检查好了吗?
原理图显示针脚4-7未连接? 我在左上角看到了一幅绘图,但不清楚SPI接口是否已连接。
spi四根线都接到了stm32l071单片机。 这是spi配置代码。试了很多配置,320芯片miso一直没回应。。。。
因此控制器SPI连接到编解码器SPI。 不幸的是,我不是控制器端的专家。 您是否有办法使用不同的SPI目标来查看控制器是否有问题?
用别的spi控制器来配置。确认是320aic26芯片电路异常。在检查电路了。