Other Parts Discussed in Thread: TPA6132A2
大家好,我准备用TI的TPA6132A2这个耳机功放芯片来完成差分到单端的转换。
但是手册上有两个参数看不懂。
1 7.6 Operating Characteristics中的输入共模电压范围Vcm(-0.5V到1.5V)
2 7.3 Recommended Operating Condtions中输入电压Vi(0V到HPVDD+0.3)
我的信号源是一个蓝牙音频模块,为差分输出。
我测量其右声道的输出信号,Vr+ 与Vr-。
Vr+与GND之间直流成分为0.8V,Vr+交流成分Vpp为1.4V。
Vr-信号与Vr+信号幅值类似,只是交流成分的相位相反。
也就是说Vr+ 与Vr-这对差分信号的共模电压为0.8V。(正确吗?)
蓝牙音频模块经过电容后,进入TPA6132A2芯片的INR+和INR-.
由于存在电容隔离了直流成分,实际加到INR+和INR-脚的共模电压应该为0V,所以就不用考虑TPA6132A2的Vcm这个参数了。(对吗?)
由于电容的存在,另外一个问题出现了,蓝牙音频模块输出的差分信号被隔直后加到INR+和INR-脚时,出现了负值的信号。这不符合7.3节的推荐的输入电压。
请问TPA6132A2能用在我的应用上吗?这个两个参数该如何理解。多谢!