This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PCM6360-Q1: PCM6360-Q1

Part Number: PCM6360-Q1


模拟音频差分输入,IN M为什 么也需要接上拉偏置?以前项目是接电阻下地

  • 您好,
    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好,

    2Vrms 时的差分信号支持本质上是2个输入引脚、均支持1Vrms 单端。 由于输入信号不同、因此 INP 和 INM 上都存在输入信号 PCM6xxx0不在内部将输入引脚偏置到 ADC 的共模电压。 当输入线路是交流耦合时、信号源的任何直流电压都将被移除、因此后置电容器两条输入线路都需要通过连接到 MICBIAS 的上拉电阻器正确偏置到 ADC 的共模电压。