利用AIC3262 STICK EVM 评估板来设计 声音反馈消除功能(fb_canl_1), pps 设计如下图:
在PPS 中直接download and run,但是板子没有效果,喇叭没有声音,硬件没有问题,前面已经试验了从mic拾音到speaker声音 放大都正常。
重新修改 base_main_Rate44.cfg 文件,修改了,跟时钟相关的设置,如P R J D ADC DAC 相关的寄存器值,信号链路的设置,采用IN2L IN2R mic 输入,DAC链接 LOL 和LOR, 然后,LOL 和LOR 又连接speaker,重新下载后(通过I2C tool memory ),依然没有效果,是不是设计问题,还是寄存器没设置好?
附件是修改后的.cfg 文件。
麻烦论坛的TI 大牛们,帮忙看下,感激不尽啊。