TAS5828M: TAS5828M限幅器问题

Part Number: TAS5828M

TAS5828M在初始化完,运行中修改限幅器,当音量超过设定的阈值,限幅器起效后,再次设定阈值大于刚才的值,没有效果变化,需要关闭限幅器再打开才起效,这是为什么

  • 您好

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 您好

    我还没有完全回答您的问题。 您能提供更多详细信息吗? 您正在使用 EVM 执行测试? 设置阈值时您需要什么?

  • 按我上述描述,限幅器阈值变大,输出信号放开,应该也会变大的,但实际无变化。

  • 您好

    我们需要与您确认操作步骤:

    1.using ppc3是否要连接我们的 EVM? 或者使用您自己设计的电路板。

    2.如何确认阈值是否有效?

    是否可能您尚未将修改后的脚本刷写到放大器。

  • 1.使用自己设计的电路板;

    2.通过监测输出信号判断是否有效;

    3.修改阈值后,又读出阈值,判断与写入数据是一致的

  • 您好

    那么、您使用了我们的 ppc3来配置限制器、我是否正确? 我怀疑配置未正确刷写到电路板中。 如果您导出了 cfg 文件、并使用 ppc3底部的 i2c 工具对其进行刷写、则应该不会有问题。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。