你好,我想请问一些关于TLV320ADC5120的技术实现问题, 我们在使用TLV320ADC5120做音频产品设计时,有一些技术我们并不确定。
1、我们希望 能使用TLV320ADC5120做ADC输入检测,既:当我的设备长时间无音频输出时,我希望TLV320ADC5120能做延时检测长时间无输入时进入省电休眠,当外部有输入时能唤醒。这两者是否可以实现,或者我能从一些寄存器配置中能获取输入状态(是否有外部信号输入)。如果有这个功能,能不能提供硬件&软件的设计参考资料。
2、产品设计上,我们的设计形态是通过旋转按钮能实现高低音的调节(Bass 和 Treble)。但是我从公开的datesheet中没有有关的功能介绍,这部分功能是否可以实现。是否有相关资料参考设计。
您好!
1.TLV320ADC5120具有语音活动检测算法、可以启用该算法以在低功耗条件下触发上电和记录。 这不同于输入信号检测、后者是一种称为 EnergySense 的特性、仅存在于 PCM1863/4/5器件中、适用于您的应用
2.假定 ADC 正在驱动数字输入 D 类 主机 SoC 在软件中配置输出数字音量、没有任何配置能够通过硬件或电阻电路控制此类输出。