Part Number: TAS6424E-Q1
客户要求驱动4个 8R/10W的扬声器,系统工作电压12V。数据手册上只有给2R/4R的参考设计和参数。是否可以采用TBL模式驱动这4个8R的扬声器,电路设计和参数配置方面有什么需要注意的地方。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TAS6424E-Q1
客户要求驱动4个 8R/10W的扬声器,系统工作电压12V。数据手册上只有给2R/4R的参考设计和参数。是否可以采用TBL模式驱动这4个8R的扬声器,电路设计和参数配置方面有什么需要注意的地方。
您好
客户要求驱动4个 8R/10W的扬声器,系统工作电压12V。
根据您的需求,结合datasheet的电气参数,理论上可以实现,但是实际上由于官方没有相关资料无法提供参考设计等资料帮助。
电路设计和参数配置方面有什么需要注意的地方。
并针对高阻抗负载优化滤波器和散热设计。实测中需重点关注功率余量和 THD 性能。
以及官方工具提供仿真软件, 先仿真测试一下。
www.ti.com.cn/.../PSPICE-FOR-TI