我想用TLV320AIC32芯片采集声音信号实现MP3编码,采样率为44.1khz,主模式从模式都可以,LINE_IN和MIC录音分别怎么配置?芯片的DATASHEET已经看过了,但是采集不到声音信号,DIN一直为高电平。请问实现声音的采集应该怎么配置芯片?还有那三个时钟(BCLK,LRCK,MCLK)应该怎么设置?
以下是我的芯片配置:(配置芯片的时序是没问题的)
always @ (count2)
begin
case (count2)
//Line-in
4'b0000: a = 16'h1e00;
4'b0001: a = 16'h0117;
4'b0010: a = 16'h0217;
4'b0011: a = 16'h05ff;
4'b0100: a = 16'h07ff;
4'b0101: a = 16'h0812;
4'b0110: a = 16'h0a05;
4'b0111: a = 16'h0c02;
4'b1000: a = 16'h0e52;
4'b1001: a = 16'h1020;
4'b1010: a = 16'h1201;
default: a = 16'h1e00;
endcase
end
//MIC
4'b0000: a = 16'h1e00;
4'b0001: a = 16'h0117;
4'b0010: a = 16'h0217;
4'b0011: a = 16'h05ff;
4'b0100: a = 16'h07ff;
4'b0101: a = 16'h0814;
4'b0110: a = 16'h0a05;
4'b0111: a = 16'h0c01;
4'b1000: a = 16'h0e52;
4'b1001: a = 16'h1020;
4'b1010: a = 16'h1201;
default: a = 16'h1e00;
我的邮箱是wangxing-1100@163.com,谢谢。