Other Parts Discussed in Thread: PCM3060
最近使用了贵公司的pcm3060.做音频采集项目。
存在一个疑问请问,pcm3060硬件控制模式,单端输出。 为什么当DIN为0时。输出有800mv vp-p 的高频杂波出现频率100khz左右。且该信号的幅值随着采样频率升高而降低。测量端是vo1+
今天使用主模式/从模式都尝试了下。单端输出 采样频率16k。 fsclki =256fs 。bclk=64fs 。 i2s 模式
从模式下,bclk/rclk 不发送的话,输出端信号为平整0.5V*VDD 。只要bclk/rclk 信号一输入。输出端杂波就出现。无论din为何值。
主模式下信号输入端din 无输入的情况下 votx 输出端杂波仍然存在。
有大神用过的提点提点啊。在此先谢过了的。