LMK04828: LMK04828当寄存器0x144配置成0x00是无法锁定

Part Number: LMK04828


我在配置LMK04828时,最初的目的是想利用外部引脚的SYNC实现多片LMK04828所有输出的同步,但发现当0x144寄存器配置成0x00时,时钟芯片无法锁定,由于我需要将0x144寄存器设置成0x00才可实现重置相位的操作,但由此导致的无法锁定是我不能理解的,而当0x144寄存器配置成0xFF时,则可正常锁定,我不太理解这其中的关系,我最终需要达成的效果是在外部引脚发出一次SYNC信号后,多颗时钟芯片的输出可以同步,并且锁定,请专家替我解答

R0 (INIT)	0x000090
R0	0x000010
R2	0x000200
R3	0x000306
R4	0x0004D0
R5	0x00055B
R6	0x000600
R12	0x000C51
R13	0x000D04
R256	0x010014
R257	0x010155
R258	0x010255
R259	0x010301
R260	0x010422
R261	0x010500
R262	0x010670
R263	0x010766
R264	0x010814
R265	0x010955
R266	0x010A55
R267	0x010B01
R268	0x010C22
R269	0x010D00
R270	0x010E70
R271	0x010F66
R272	0x011008
R273	0x011155
R274	0x011255
R275	0x011301
R276	0x011422
R277	0x011500
R278	0x011670
R279	0x011760
R280	0x011818
R281	0x011955
R282	0x011A55
R283	0x011B01
R284	0x011C22
R285	0x011D00
R286	0x011E70
R287	0x011F10
R288	0x012008
R289	0x012155
R290	0x012255
R291	0x012301
R292	0x012422
R293	0x012500
R294	0x012670
R295	0x012713
R296	0x012808
R297	0x012955
R298	0x012A55
R299	0x012B01
R300	0x012C22
R301	0x012D00
R302	0x012E70
R303	0x012F60
R304	0x013006
R305	0x013155
R306	0x013255
R307	0x013301
R308	0x013422
R309	0x013500
R310	0x013671
R311	0x013701
R312	0x013800
R313	0x013903
R314	0x013A03
R315	0x013B00
R316	0x013C00
R317	0x013D08
R318	0x013E01
R319	0x013F13
R320	0x014081
R321	0x014100
R322	0x014200
R323	0x014311
R324	0x014400
R325	0x01457F
R326	0x014600
R327	0x01471F
R328	0x014802
R329	0x014942
R330	0x014A02
R331	0x014B16
R332	0x014C00
R333	0x014D00
R334	0x014EC0
R335	0x014F7F
R336	0x015003
R337	0x015102
R338	0x015200
R339	0x015300
R340	0x015478
R341	0x015500
R342	0x015678
R343	0x015700
R344	0x015896
R345	0x015900
R346	0x015A0A
R347	0x015BD4
R348	0x015C20
R349	0x015D00
R350	0x015E00
R351	0x015F0B
R352	0x016000
R353	0x016104
R354	0x016224
R355	0x016300
R356	0x016400
R357	0x016528
R369	0x0171AA
R370	0x017202
R380	0x017C15
R381	0x017D33
R358	0x016600
R359	0x016700
R360	0x01680A
R361	0x016959
R362	0x016A20
R363	0x016B00
R364	0x016C00
R365	0x016D00
R366	0x016E13
R371	0x017300
R386	0x018200
R387	0x018300
R388	0x018400
R389	0x018500
R392	0x018800
R393	0x018900
R394	0x018A00
R395	0x018B00
R8189	0x1FFD00
R8190	0x1FFE00
R8191	0x1FFF53

  • 您好,已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好,

    我将这个客户配置带入实验室,并使用我们的一个评估模块进行测试,我遇到了同一个问题 — LMK04828 无法锁定在单环路零延迟模式、除非为相应的环回输出(在这种配置下为 SYNC_DISx)设置了 SYNC_DISx 位。

    这并不妨碍器件在 SYNC 事件中对齐所有输出。 为了同步所有输出、必须仅针对 SYNC 事件清除所有 SYNC_DISx 位。 在 SYNC 事件之后、SYNC_DIS8 可重置为 1 以重新建立锁定、并且输出应保持其相位对齐。

  • 您好,我是不是可以理解为,利用我提供的配置,在配置完全部寄存器后,给出sync事件,然后将0x144寄存器由原来的0x00配置成0xFF,其余寄存器维持原状态即可,这样可以实现多片LMK04828的所有输出相位对齐,我的理解是否正确。
    另外您提到的“在 SYNC 事件之后、SYNC_DIS8 可重置为 1 以重新建立锁定、并且输出应保持其相位对齐”,这一点我有点疑问,是只需要将SYNC_DIS8 可重置为 1,还是我上面说的将所有 SYNC_DISx 位重置为1(即0x144寄存器由原来的0x00配置成0xFF),请您解惑。

  • 对于我提到的“给出sync事件,然后将0x144寄存器由原来的0x00配置成0xFF,其余寄存器维持原状态”我进行了测试,在这种配置下,lmk04828可以维持锁定,但两张相同的板卡上lmk04828的输出仍未保持相位对齐或相位固定,我通过外部信号源以一分二的形式输入参考时钟125Mhz,信号源的另一通道以一分二的形式向sync pin输入同步事件,信号源输出的是连续的TTL信号(20Hz),在配置完全部寄存器后,等待一段时间,期间sycn信号始终输出,然后继续运行程序将0x144寄存器由原来的0x00配置成0xFF,但两张相同的板卡上lmk04828的输出仍未保持相位对齐或相位固定,我不确定我的方法是否合理且操作正确,请专家指导

  • 您好,

    我再次与一些器件专家进行了检查、发现如果 SYNC_1SHOT_EN = 1、则 SYNC_DISx 可以设置为 0 而不会导致锁定丢失。 SYNC_1SHOT_EN 使 SYNC 引脚边沿敏感、而不是电平敏感、这意味着可以更快地清除同步条件。 这对于您的配置很重要、因为强制器件进入 SYNC 状态会导致输出分频器保持复位状态、这意味着不会输出反馈频率。

    当我在实验室中对此进行测试时、我发现器件可以保持锁定、而无需将任何特定 SYNC_DISx 位设置为 1、并且可以适当地同步输出。 您可以尝试一下吗?

  • 感谢您的回复,我会进行尝试的,结果也会将在第一时间和您反馈讨论

  • 您方便把您修改后的配置文件发出来吗,同时我之前提到的我们发送sync信号的方式是否可靠,对验证是否会产生不同影响

  • 我进行了尝试,发现将我最初提供的配置文件中SYNC_1SHOT_EN = 1后,发现并不能锁定,仍需将0x144寄存器由原来的0x00配置成0xFF。我无法确定我们的测试环境有何差异,请您分享一下您的配置和sync事件是如何发出的。

  • 您好,

    附件是我实现工作输出的配置文件。
    lmk04828_slzdm_ex.tcs

  • 您好,我无法打开您的链接,是否可以通过邮箱发送,1927738527@qq.com

  • 您好,已经通过私信发送请查收。

  • 我尝试了您的配置,在您的配置下时钟芯片是可以正常锁定的,但我尝试去观测两板卡上时钟芯片的输出仍无法同步,我是通过示波器去对比观测两颗时钟芯片SDCLKout9的输出(其输出作为我们应用中的关键sysref信号)发现多次配置下,两者的相位关系始终不固定,请问您有什么建议或者关注点可以指导的吗?