我希望使用LMX2595生成周期为1ms,实现从8GHz扫到9GHz的连续线性调频信号,但是VCO校准情况下mute模式会导致信号不连续,force模式会导致频率突变,我可以关闭VCO校准吗?以此实现大带宽需要在其他性能上做出折衷吗?或者有什么其他办法能生成连续扫频的大带宽信号吗?
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
LMX2595无法支持1GHz带宽的线性扫描,扫描过程中需要VCO校准,因此输出不是线性扫描。必须使用LMX2492+外部VCO来实现线性扫描。