This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMX2594: LMX2594RHAR

Part Number: LMX2594

问题如下:在低温的情况下,我们上电发现会失锁,延迟一段时候重新配置发现会正常。常温的时候是正常的

  • 您好,已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 您好,

    在冷启动时、初始化编程之后、建议至少等待 10ms、然后再次对 R0 (FCAL_EN = 1) 进行编程、从而再次重新校准 VCO 一次。 此操作是为了确保在内部 LDO 稳定后校准 VCO。

  • 整机参考来源有两个方向,一是外参考,二是内参考,两个通过射频开关切换实现。默认是外参考,无外参考后切内参考使用,内参考为恒温晶振。目前有个现象是,低温-40度时,当开电采用内参做参考是,失锁,延时到最大50ms都锁定不了。但是如果上电后先默认是外参考,5ms后切到内参使用,又能锁定。

  • 按道理说内参是恒温晶振在低温,需要稳定的时间更长点,延迟一定时间是可以解释。但是直接内参考低温启动,延迟50ms都不行。如果先默认是外参5ms后切换到内参考就可以了,说明又不是内参考稳定不够的问题了。所以分析不出原理

  • 您好,

    基于描述无法猜测,客户需要调试才能弄清楚发生了什么情况。 听到内部基准时钟在对LMX2594器件编程之前尚未就绪。 他们是否检查了基准时钟启动时间?