LMK04832: LMK04832在Single PLL模式下,使用OSCIN参考入无输出时钟

Part Number: LMK04832
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

你好,

我的PCB使用LMK04832,调试阶段CLKIN0/1/2均无输入时钟,OSCIN接TCXO,TCXO的频率为122.88MHz。我使用single pll模式,将PLL1 powerdown,只使用OSCIN输入的122.88M时钟配置PLL2,以生成输出所需的各个时钟。但配置完成后,示波器测试各输出管脚只有一个直流偏置电平,没有任何频率输出。

附件为配置文件,还请帮忙检查一下,为什么没有时钟输出?

谢谢

LMK04832-SINGLE-PLL-OSCIN.zip 

  • 已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 我看到您将 RESET 引脚配置为输入。该引脚的状态是什么?LMK04832 是否被该引脚保持复位状态?

    需要将 SYNC_EN 设置为 1 才能启用 SYSREF 分隔符。

    在连续 SYSREF 模式下,SYNC_DISSYSREF=0 会导致 SYSREF 分频器的输出被送入分频器复位电路,从而使分频器在每个上升沿都复位。在任何 SYNC 过程完成后,或者如果没有使用 SYNC 过程,则应预先设置 SYNC_DISSYSREF=1。

    我没有发现配置方面还有其他问题。原理图或布局方面可能存在其他问题,如果之前的建议不足以解决问题,我们可以进一步探讨。

  • 感谢回复。

    在仅使用OSCIN作为参考时钟输入时,single pll模式下已可以正确输出时钟。

    板卡上的下一级LMK04828,CLKIN0接上一级输出的3.84MHz,CLKIN1接上一级输出的245.76MHz,OSCIN不使用。我想使用单PLL2模式或者Distribution模式输出时钟,请帮忙看一下现在的配置,附件中的配置没有时钟输出。LMK04832-SINGLE-PLL2.zip