This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMX2571: 休眠之后,退出休眠时钟频率产生了偏移

Part Number: LMX2571


休眠时配寄存器R0为0x001083 ,此时输出没有频点信号。唤醒时配置寄存器R0为0x000083,虽然有了频点信号,但是和休眠之前的频率产生了一个频偏。休眠之后唤醒不断电,重新写所有寄存器,频偏不变。断电之后重新写所有寄存器,输出频率正常。请问产生这个频偏这个现象怎么解决。

  • 您好, 休眠模式配置R0为0x001083, 此时输出没有频点信号. 唤醒配置R0为0x000083,出现频偏, 这时候没有重新写所有寄存器, 发现有频偏的对吧?

    如果唤醒之后,重新写所有寄存器, 还是有频偏的是吗? 

    断电之后的话, 因为所有寄存器的值都恢复到默认状态了,所以是需要重新写所有寄存器, 这个没问题.