Part Number: LMX2594
RFoutA和RFoutB两路输出频率一样的情况下,可以配置为同相位输出吗,如果能,设计是怎么保证的呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,RFoutA和RFoutB两个输出是一直同步的呢,因为他们使用的同样的分频器,即使一路有分频,一路没有,这两路输出同样也是同步的。
datasheet中的sync指的是两个LMX2594之间的同步关系,是OSCin和OUT之间创造确定性的相位延迟。但对于使用一颗LMX2594,RFoutA和RFoutB之间固有的输出同步。
实际我配置成两路一模一样的输出,在示波器上看的时候两个频率信号的相位差时刻在变化,不是固定相位的。
如果用到输入OSCin doubler 或者输入倍频的话,对于参考输入时钟OSCin来说,一定要50%的duty cycle,如果输出两路有相位差,要看下OSCin的jitte,相位噪声是否比较大,以及duty cycle是否满足呢。
理论上来说,RFoutA和RFoutB之间的输出相位是同步的。