Part Number: LMX2594
Hello,
在我们使用贵司LMX2594时,需查看锁定状态,锁定目前通过下述两种方法进行检测:
(1)查看内部寄存器R110的[10:9]回读Vtune lock state。
现象:发现大部分时候,状态为2(locked);偶尔,状态为0(unlocked(vtune low))。

(2)配置MUXOUT为LOCK Detect,LD_type=0。示波器探测muxout输出一直为0,表示锁定。
VCO calibration status lock detect works by indicating a low signal on the MUXout pin whenever the VCO is
calibrating or the LD_DLY counter is running。

所以,我该以哪个为准。
希望您能给我一些建议,祝工作愉快,谢谢。