This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMX2572: LMK2572 输出不正常

Part Number: LMX2572

HI,

  我再在使用LMK2572 时,遇到一个问题,输出有很多谐波信号,在我们的应用中,使用38.4M 单端时钟信号输入,输出124.8M时钟,用TICS Pro 软件生成的配置  导入到LMK2572中, 出来的信号除了124.8M时钟,还有其他很多频点的时钟,如下图:

   以下是配置:

ADDR DATA
R125 0x2288
R124 0x0000
R123 0x0000
R122 0x0000
R121 0x0000
R120 0x0000
R119 0x0000
R118 0x0000
R117 0x0000
R116 0x0000
R115 0x0000
R114 0x7802
R113 0x0000
R112 0x0000
R111 0x0000
R110 0x0000
R109 0x0000
R108 0x0000
R107 0x0000
R106 0x0007
R105 0x4440
R104 0x0000
R103 0x0000
R102 0x0000
R101 0x0000
R100 0x0000
R99 0x0000
R98 0x0000
R97 0x0000
R96 0x0000
R95 0x0000
R94 0x0000
R93 0x0000
R92 0x0000
R91 0x0000
R90 0x0000
R89 0x0000
R88 0x0000
R87 0x0000
R86 0x0000
R85 0x0000
R84 0x0000
R83 0x0000
R82 0x0000
R81 0x0000
R80 0x0000
R79 0x0000
R78 0x0001
R77 0x0000
R76 0x000C
R75 0x09C0
R74 0x0000
R73 0x003F
R72 0x0001
R71 0x0081
R70 0xC350
R69 0x0000
R68 0x03E8
R67 0x0000
R66 0x01F4
R65 0x0000
R64 0x1388
R63 0x0000
R62 0x00AF
R61 0x00A8
R60 0x03E8
R59 0x0001
R58 0x9001
R57 0x0020
R56 0x0000
R55 0x0000
R54 0x0000
R53 0x0000
R52 0x0421
R51 0x0080
R50 0x0080
R49 0x4180
R48 0x03E0
R47 0x0300
R46 0x07F0
R45 0xC606
R44 0x1F23
R43 0x0000
R42 0x0000
R41 0x0000
R40 0x0000
R39 0x03E8
R38 0x0000
R37 0x0205
R36 0x0068
R35 0x0004
R34 0x0010
R33 0x1E01
R32 0x05BF
R31 0xC3E6
R30 0x18A6
R29 0x0000
R28 0x0488
R27 0x0002
R26 0x0808
R25 0x0624
R24 0x071A
R23 0x007C
R22 0x0001
R21 0x0409
R20 0x4848
R19 0x27B7
R18 0x0064
R17 0x0096
R16 0x0080
R15 0x060E
R14 0x1820
R13 0x4000
R12 0x5001
R11 0xB018
R10 0x10F8
R9 0x0004
R8 0x2000
R7 0x00B2
R6 0xC802
R5 0x30C8
R4 0x0A43
R3 0x0782
R2 0x0500
R1 0x0808
R0 0x2118

  • 您好,

    用TICSpro 生成的配置有的寄存器配置不完全对

    您这里具体指什么?

    您可以附上TICSpro 的配置图吗?

  • 这是我的配置,和之前配置的有点区别。我这样的配置有问题吗,124.8M 输出 频谱仪上测量如下:

    配置成vco 的3.9936G 输出时, 频谱上显示如下:

    用TICSpro 生成的配置有的寄存器配置不完全对

     最早的时候TICSpro 配置channel divider 时候,生成的配置没有起效,仍然是VCO 输出。

  • 这是相应的配置:

      R125 0x2288
    R124 0x0000
    R123 0x0000
    R122 0x0000
    R121 0x0000
    R120 0x0000
    R119 0x0000
    R118 0x0000
    R117 0x0000
    R116 0x0000
    R115 0x0000
    R114 0x7802
    R113 0x0000
    R112 0x0000
    R111 0x0000
    R110 0x0000
    R109 0x0000
    R108 0x0000
    R107 0x0000
    R106 0x0007
    R105 0x4440
    R104 0x0000
    R103 0x0000
    R102 0x0000
    R101 0x0000
    R100 0x0000
    R99 0x0000
    R98 0x0000
    R97 0x0000
    R96 0x0000
    R95 0x0000
    R94 0x0000
    R93 0x0000
    R92 0x0000
    R91 0x0000
    R90 0x0000
    R89 0x0000
    R88 0x0000
    R87 0x0000
    R86 0x0000
    R85 0x0000
    R84 0x0000
    R83 0x0000
    R82 0x0000
    R81 0x0000
    R80 0x0000
    R79 0x0000
    R78 0x0001
    R77 0x0000
    R76 0x000C
    R75 0x09C0
    R74 0x0000
    R73 0x003F
    R72 0x0001
    R71 0x0081
    R70 0xC350
    R69 0x0000
    R68 0x03E8
    R67 0x0000
    R66 0x01F4
    R65 0x0000
    R64 0x1388
    R63 0x0000
    R62 0x00AF
    R61 0x00A8
    R60 0x03E8
    R59 0x0001
    R58 0x9001
    R57 0x0020
    R56 0x0000
    R55 0x0000
    R54 0x0000
    R53 0x0000
    R52 0x0421
    R51 0x0080
    R50 0x0080
    R49 0x4180
    R48 0x03E0
    R47 0x0300
    R46 0x07F1
    R45 0xC63f
    R44 0x1F63
    R43 0x0000
    R42 0x0000
    R41 0x0000
    R40 0x0000
    R39 0x03E8
    R38 0x0000
    R37 0x0205
    R36 0x0068
    R35 0x0004
    R34 0x0010
    R33 0x1E01
    R32 0x05BF
    R31 0xC3E6
    R30 0x18A6
    R29 0x0000
    R28 0x0488
    R27 0x0002
    R26 0x0808
    R25 0x0624
    R24 0x071A
    R23 0x007C
    R22 0x0001
    R21 0x0409
    R20 0x5048
    R19 0x27B7
    R18 0x0064
    R17 0x0096
    R16 0x0080
    R15 0x060E
    R14 0x1820
    R13 0x4000
    R12 0x5001
    R11 0xB018
    R10 0x10F8
    R9 0x0004
    R8 0x2000
    R7 0x00B2
    R6 0xC802
    R5 0x30C8
    R4 0x0A43
    R3 0x0782
    R2 0x0500
    R1 0x0808
    R0 0x2098

  • 您好,我需要确认下您的问题

  • 这是一个整数通道,不会有分数杂散,但由于内部状态机时钟,在38.4MHz的倍数处可能有杂散。请在VCO锁定后,尝试编程R2[0]=0以停止状态机时钟。

    在这种低频输出下,VCO被分频,因此输出信号波形为方波。因此,将有许多谐波。

    您给的图中我不明白,在第一个图中,你得到了一个非常强的2GHz的信号。在第二个图中,3.9GHz的信号也非常大。频谱分析仪的设置是否有问题?

  • 好的,我们分析的也是和你一样,124.8M的时钟虽然含有很多谐波,但是输入到后级PLL ,看上去没什么问题,也能正常工作。

    我上面图频谱仪上好像没有显示2Ghz 的信号? 只有124.8Hz的channel  divider 和vco 3.9936G 输出

  • 谐波不是一种缺陷,只要它是方波,谐波就会比较多