This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMX2592: 参考时钟与输出时钟之间的相位差

Part Number: LMX2592
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572

问题一、参考时钟与输出时钟之间的相位差是否可以固定,需要如何控制或者寄存器设置;

问题二、如何进入分数N模式,需要如何操作;

问题三、PLL_N_DEN定义是什么,对应寄存器是哪个,在LMX2592手册中未找到

  • 您好,LMX2592的输入和输出相位关系是 不确定的。

    LMX2572或者LMX2594这两款的输入输出的相位关系是确定的。 

    如果您需要输入输出相位确定 ,那建议使用LMX2572或者LMX2594这两款。

    关于这类时钟器件的配置,建议使用TICSPro这个软件,对于寄存器配置很方便。 

x 出现错误。请重试或与管理员联系。