This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMX2594: 两路时钟无法实现4路同步输出

Part Number: LMX2594


     使用两片LMX2594,希望两片的时钟输出RFoutA=5GHz,RFoutB=3.90625MHz,(RFoutB配置成204B总线需要的SYSREF模式),并且RFoutA与RFoutB的相位能够相对固定。

     按照LMX2594的数据手册设置,已经实现了两路RFoutA同步,但RFoutB始终无法同步,并且采用Repeater Mode模式时,RFoutB就没有输出。

     请教一下,该怎么样设置寄存器,能够实现两片LMX2594的4路输出同步,并且使RFoutA=5GHz,RFoutB=3.90625MHz?

  • 您好,

    感谢您对TI产品的关注!

    为更加有效地解决您的问题,我问下美国的资深工程师,再回复您,由于时差问题请您耐心等一下

  • 您好,已得到回复:

    对于多个LMX2594同步设备,它们需要遵循数据表中第7.3.10.2节 提到的流程图;

    据此,当信道分频器大于512时,它应该进入类别4,这将不会同步输出。SYSREF分频器也应如此,其中在RFoutB输出3.90625MHz,SYSREF分频器值为2560,并且在 Master SYSREF生成中不会同步SYSREF输出。

    在这种情况下,SYSREF可以在repeater 模式下运行,并且应该同步。要在repeater 模式下工作,SYSREF_REPLAT bit 应随SYSREF_EN和SYSREF输入在SysRefReq引脚处变为高R71[2]-->1。

    尝试SYSREF_repeater设置,它应该在RFoutB端口提供输出。

    同时,如果可能的话,可以分享出您设置的.tcs文件吗?以用来检查