This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMX2572: 使用LMX2572,输出1.6G的本振频率偏移太大

Part Number: LMX2572


你好,我们使用的是LMX2572,当配置为1.5G时,频偏很小,只有10几K,但当配置为1.6G时,测得的频率为1.594GHz,偏差了有6M多,

使用的参考时钟是38.4MHz,麻烦帮分析下频偏这么大的原因?配置如下,多谢:

R125 0x7D2288
R124 0x7C0000
R123 0x7B0000
R122 0x7A0000
R121 0x790000
R120 0x780000
R119 0x770000
R118 0x760000
R117 0x750000
R116 0x740000
R115 0x730000
R114 0x727802
R113 0x710000
R112 0x700000
R111 0x6F0000
R110 0x6E0000
R109 0x6D0000
R108 0x6C0000
R107 0x6B0000
R106 0x6A0007
R105 0x694440
R104 0x680000
R103 0x670000
R102 0x660000
R101 0x650000
R100 0x640000
R99 0x630000
R98 0x620000
R97 0x610000
R96 0x600000
R95 0x5F0000
R94 0x5E0000
R93 0x5D0000
R92 0x5C0000
R91 0x5B0000
R90 0x5A0000
R89 0x590000
R88 0x580000
R87 0x570000
R86 0x560000
R85 0x550000
R84 0x540000
R83 0x530000
R82 0x520000
R81 0x510000
R80 0x500000
R79 0x4F0000
R78 0x4E0001
R77 0x4D0000
R76 0x4C000C
R75 0x4B0800
R74 0x4A0000
R73 0x49003F
R72 0x480001
R71 0x470081
R70 0x46C350
R69 0x450000
R68 0x4403E8
R67 0x430000
R66 0x4201F4
R65 0x410000
R64 0x401388
R63 0x3F0000
R62 0x3E00AF
R61 0x3D00A8
R60 0x3C03E8
R59 0x3B0001
R58 0x3A9001
R57 0x390020
R56 0x380000
R55 0x370000
R54 0x360000
R53 0x350000
R52 0x340421
R51 0x330080
R50 0x320080
R49 0x314180
R48 0x3003E0
R47 0x2F0300
R46 0x2E07F0
R45 0x2DC61F
R44 0x2C1F23
R43 0x2B014E
R42 0x2A0000
R41 0x290000
R40 0x280000
R39 0x2703EA
R38 0x260000
R37 0x250205
R36 0x240053
R35 0x230004
R34 0x220010
R33 0x211E01
R32 0x2005BF
R31 0x1FC3E6
R30 0x1E18A6
R29 0x1D0000
R28 0x1C0488
R27 0x1B0002
R26 0x1A0808
R25 0x190624
R24 0x18071A
R23 0x17007C
R22 0x160001
R21 0x150409
R20 0x144848
R19 0x1327B7
R18 0x120064
R17 0x110096
R16 0x100080
R15 0x0F060E
R14 0x0E1820
R13 0x0D4000
R12 0x0C5001
R11 0x0BB018
R10 0x0A10F8
R9 0x090004
R8 0x082000
R7 0x0700B2
R6 0x06C802
R5 0x0530C8
R4 0x040A43
R3 0x030782
R2 0x020500
R1 0x010808
R0 0x00211C

  • 您好,

    您是用TICSpro 配置的吗?您可以附上TICSpro 的配置图吗?

  • 你好,是用TICSPro配置的,截图如下,多谢

  • 非常抱歉回复晚了

    如果使用TICS Pro完成编程,在TICS Pro配置后,应按Ctrl和L键加载所有寄存器。

    在进行软件编程的时候,请确保按降序对所有寄存器进行编程,最后一个要编程的寄存器为R0。如下手册截图:

    下面是对应的翻译:

    7.5.1.1编程顺序

    当设备首次通电时,必须对其进行初始化,此编程的顺序非常重要。这个顺序如下所示。此序列完成后,设备应运行并锁定到正确的频率。

    1.给设备通电,确保所有电源脚处于正确的电平。

    2.如果CE低,则将其拉高。

    3.等待500μs,使内部LDO变得稳定。

    4.确保OSCin引脚上应用了有效的参考时钟。

    5.编程寄存器R0 reset=1,这将确保所有寄存器重置为其默认值。这个位是自清除的。

    6.按顺序编程寄存器R125、R124、R123。。。,R1和R0。

    7.5.2更改频率的建议顺序

    建议在不同情况下更改频率的顺序如下:

    1.如果N除法器正在改变,则对相关寄存器进行编程,然后编程R0 FCAL_EN=1。

    2.在FSK和Ramp模式下,分数分子发生变化;仅对相关寄存器进行编程。