Dears,
客户的问题,请帮忙看看
1、将对讲机的CH1设为326.65MHz,CH2设为396.65MHz,
2、测量CH1的RX的CV为667V,CH2的RX的CV是3.998V;
3、将示波器的通道一连到TP8(CS),通道二连到TP11(PLL_LD_OUT),用通道一的下降沿触发,如下图所示;
4、从LD口测量:以片选结束为锁定的开始时间,将CH1切换到CH2时,测量到的锁定时间是4700us,将CH2切换到CH1时,测量到的锁定时间是33000us。
5、从CV来测量:下图是将CH1切换到CH2时测量到的CV电压,低电平是326.65MHz对应的CV,高电平是396.65MHz对应的CV,高、低电平互相转换的时间即是锁定时间;
1)326.65MHz到396.65MHz,
2)396.65MHz到326.65MHz
6、从频率转换的时间测量:下图是用E5052B测试的锁定时间:
1)326.65MHz到396.65MHz,
2)396.65MHz到326.65MHz