This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMK04828: buffer模式和输出时钟波形确认

Part Number: LMK04828

准备使用按照如下方式使用:

1. buffer模式
     输入时钟2.5ghz,然后其他时钟(5Mhz   2.5g  100mhz  125mhz等)

     请问输出时钟是什么波形,和输入有关吗?抖动增加多少?

2. 输入10mhz参考,然后产生其他时钟(5Mhz   2.5g  100mhz  125mhz等)

    该种模式下输出的波形是正弦波,还是方波?

注:  2.5Ghz用于ADC采用,5M用于sys clk,其他fpga使用

  • 您好,buffer的话,输出和输入波形是一样的。

    产生其他时钟的话,要 看您配置的是什么时钟输出 ,LVDS还是LVCMOS,输出有输出的上升沿和下降沿要求。比如配置为LVDS输出,参考Page21的LVDS CLOCK OUTPUTS (DCLKoutX, SDCLKoutY, and OSCout)电气参数

    对于输入的话,对slew rate有最小要求,5V/ns.