This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] TPL5010: 如何禁用 TPL5010 的看门狗功能

Part Number: TPL5010


问:大家好!

我是 TI 的 FAE,现在我的客户遇到了看门狗禁用问题,因此在线上同步向您询问解决方案:

问题描述:客户想使用 MCU 在记录程序期间禁用看门狗功能,以防止 MCU 持续复位。

我们目前进行了以下尝试:1.让 MCU 持续向 TPL5010 的 DONE 引脚发送信号(但 TPL5010 只能识别一个 DONE 信号,因此无法解决问题);2.将引脚 3 (DELAY/M_RST) 拉至 VDD,但 RST 引脚将始终输出低电平,这将影响 MCU 复位。

客户设计原理图:

我的要求:是否有办法解决在 MCU 程序烧录期间(不使用接线帽)禁用 TPL5010 看门狗的问题。