应用如下图,CDCD62005先上电并配置完成时钟有输出后5S,CDCLV2104的电源才进行上电。
请问:CDCLV2104在未上电前输入管脚就有时钟输入,是否存在问题?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
应用如下图,CDCD62005先上电并配置完成时钟有输出后5S,CDCLV2104的电源才进行上电。
请问:CDCLV2104在未上电前输入管脚就有时钟输入,是否存在问题?

您好,要判断是否可以在上电前给输入信号,要参考器件的datasheet中输入电气参数的值。
对于某些时钟器件,输入电平是参考 VDD 定的、例如: 0.2*VD~ 0.8*VDD ;或 VDD-1.2V ~VDD-2V。 像这样参考电源电压指定的参数通常表示器件在引脚和电源之间具有内部保护二极管。 如果违反输入电气规范可能会导致二极管进入正向偏置区域,从而影响器件可靠性问题或对器件造成永久损坏。
那么对于 CDCLVD2104来说 ,可以看到它的输入是参考VCC(Vih=0.7Vcc,Vil=0.2Vcc)的,说明输入端Power端是有集成保护二极管的。
因此如果未上电,就给输入信号,二极管正向偏置,电流从input端到VCC端,很有可能噪声器件损坏。
所以不建议在还未给输入信号的时候,先上电。