This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMX2595: 使用SYNC功能时的问题求助

Part Number: LMX2595


 您好,上面的图片是我利用TICS计算输入100MHz输出2.5GHz时的截图,输出是正确的;但是在我想和另一片LMX2595同步sync信号时遇到了问题:

1.按照数据手册上的说明,这种情况属于情况1的第二种情况,即需要使用sync模式但是不需要sync信号。 ,但是如果在tics上点击“使用sync模式”的话,有一个寄存器的值会报错。

2.在tics上点击sync模式后,会在信息框内显示:这种情况属于情况一,不需要sync模式,输出会和输入时钟对齐,可似乎并不是这样的。

我的问题是:要实现的输入和输出,我需要如何实现呢?是在环路锁定后再单独下发一次r0的值吗?(此时r0调为sync模式)期待您的解答。

  • 您好,

    我确认下这个问题

  • 但是如果在tics上点击“使用sync模式”的话,有一个寄存器的值会报错

    您说的是N Divider报错是吗?因为在使用同步模式时,N分频器和分数分频器会重新计算,以考虑IncludedDivider的影响。

    在tics上点击sync模式后,会在信息框内显示:这种情况属于情况一,不需要sync模式,输出会和输入时钟对齐,可似乎并不是这样的。

    您可以给出显示的截图吗?

  •  您好,图片上标号的两个位置是我想询问的问题,第一个标红报错,那么是否有输入100输出2500并且可以使用sync且不报错的方案呢?如果此种方案不行,那么有没有可以验证情况1的sync的可行性的输入输出推荐值呢?第二个箭头指向的是在此种情况下点击使用sync模式后的提示,提示说因为是输入的倍频,所以不需要sync模式即可同步至输入时钟。

    期待您的解答,感谢。

  • 您试着将Fpd设为50MHZ,即将preD改为2,N分频器改为50,看是否可以?

    第二个箭头指向的是在此种情况下点击使用sync模式后的提示,提示说因为是输入的倍频,所以不需要sync模式即可同步至输入时钟。

    这个信息是说您的配置已实现了您需要的SYNC category 1模式