各位TI的工程师,你们好,近来使用贵公司的芯片CDCLVD1204,看了里面的手册参数,有两个有点疑惑,想请教一下各位;
△VOC(SS)静态共模输出电压,和VOS输出交流模式的电压参数,这两个参数的测试条件都是一样的
| VIN, DIFF, PP = 0.6 V, RL = 100 Ω |
①△VOC(SS)静态共模输出电压这个是指怎么个静态法,测试的是峰峰值吗
②VOS测试的交流模式输出,是指加了电容的输出值吗?看手册的图好像没有加电容


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位TI的工程师,你们好,近来使用贵公司的芯片CDCLVD1204,看了里面的手册参数,有两个有点疑惑,想请教一下各位;
△VOC(SS)静态共模输出电压,和VOS输出交流模式的电压参数,这两个参数的测试条件都是一样的
| VIN, DIFF, PP = 0.6 V, RL = 100 Ω |
①△VOC(SS)静态共模输出电压这个是指怎么个静态法,测试的是峰峰值吗
②VOS测试的交流模式输出,是指加了电容的输出值吗?看手册的图好像没有加电容


您好,输出AC共模电压,指的是输出峰峰值的参考电压,参考Figure 9:

△VOC(SS),这里的静态,我理解的是稳定状态,稳定状态下共模中输出电压的变化量。 定义为 每个输出逻辑高 / 低状态下的 VOC 差异,即为△VOC(SS)。
好的,感谢专家的回复,应该是这个意思吧
①△VOC(SS)其实是芯片输出为高或者低(单状态,没有跳变)时候的共模信号的变化量
②VOS这个是指的输出DC耦合(测试条件RL=100欧姆),输出在不断跳变的时候的共模电压;(他这个输出AC是指的是输出有跳变)
您好,
1)是的。
2)我理解的这里的AC 指的是交流信号,不是指的AC 耦合,AC耦合的话,会把共模电压隔离掉。 只是指的输出,并没有考虑到和后端的接收器的耦合方式。
所以参考Figure 9,即指的输出交流信号的共模电压。
②这里我上面说的是DC耦合,因为看测试条件那里的话是有个RL=100欧姆,就是指的输出直接进行测试这种吧

LVDS的端口是要接100欧姆才有电压输出,看你们的技术文档说这种端口类型是电流驱动的

您好 ,是的,DC耦合指的是driver端和recevier端直接连接,这种应用主要用在driver和receiver的共模电压相同时,可直接端接。
AC耦合的作用是改变共模电压的大小,通过隔直电容,然后在靠近receiver端重新建立新的共模电压。
LVDS确实是电流驱动型的端口。