我现在想读取LMK04821寄存器的值,比如说我配置了0x001为0x90,可以查询到0x000的值吗?需要切换什么寄存器的状态才可以吗?
我希望的是去读取寄存器的状态来保证我是否配置成功,然后也需要查询那几个只读寄存器,像0x003 0x006 ,我从技术那边了解到了:读寄存器让R/W为1就可以,但是我这样试了之后并没有返回值给我
我需要知道的是在读寄存器的时候需要配置哪些寄存器能达到我的目的,忽略前面的配置情况,相当于重新刷新配置状态,手册里提到input clock switching的三个模式怎么选择?