Part Number: CDCM6208
我选的是V1版本的pin mode下的0x03号配置,属于synthesizer mode还是jitter cleaner mode?
属于哪一个mode不是软件专门设置的,还是选的loop filter的内部和外部电容电阻参数共同决定的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CDCM6208
我选的是V1版本的pin mode下的0x03号配置,属于synthesizer mode还是jitter cleaner mode?
属于哪一个mode不是软件专门设置的,还是选的loop filter的内部和外部电容电阻参数共同决定的?
是不是f(PFD)决定的?f(PFD)见Table 11
f(PFD)>100KHz为synthesizer mode? f(PFD)<1kHz为jitter cleaner mode?那在这之间呢?

synthesizer(合成器)对输入信号进行倍频以产生各种不同频率的输出,通常与干净的输入参考一起使用。当时钟器件作为时钟合成器应用时,环路带宽通常是在 100KHz~400KHz 左右,根据具体应用场景, 如输入频率和输出频率不同,环路带宽和相位余量可有差异。因此,时钟合成器输出抖动主要由参考时钟 噪声分布和本地振荡器的噪声分布共同决定。
jitter cleaner(抖动滤除器) mode, 当输入时钟噪声较大时,无法满足系统时钟的设计规格,可采用抖动滤除器对输入时钟信号进行噪声滤除,输出低抖动的时钟信号,以满足系统抖动的应用要求。抖动滤除器为了实现对输入时钟噪声的滤除功能,必须要用较窄的环路带宽。
处于synthesizer mode和jitter cleaner mode是软件专门设置的,还是选的loop filter的内部和外部电容电阻参数共同决定的?
从功能上看是怎样使用CDCM6208来决定的。当作合成器来用,那么就是对输入信号进行倍频以产生各种不同频率的输出;
当作jitter cleaner(抖动滤除器)来用,那么就是 jitter cleaner mode,即对噪声较大的输入时钟进行噪声滤除以输出低抖动的时钟信号。
同时功能上也决定了loop filter的参数和环路带宽。