Part Number: CDCLVC1310
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3359
CDCLVC1310是否支持13dbmw/50欧姆的模拟时钟输入?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: CDCLVC1310
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3359
CDCLVC1310是否支持13dbmw/50欧姆的模拟时钟输入?
您好,dbw和功率的关系式为:
dBm=10log(mW)所以13dbm的话计算下来功率为19.953mW。 根据U^2/R=P.
U^2/50=19.953mW 得到U=0.998V。 功率计算的是电压的有效值,再根据Vp=0.707Vrms计算得到Vp=1.41V
而CDCLVC1310的单端输入要求我们参考下电气表格,单端3.3V或2.5V输入。 差分输入的话,Vid的范围在0.15V~1.3V范围内。
您这里提到的“13dbmw/50欧姆的模拟时钟输入”应该是单端输入吧?单端输入的话,不符合Vih=2V(3.3V供电)和1.6V(2.5V供电的)的要求。


如果按照下面的原理图进行设计是否就可以?这颗芯片是可以接模拟时钟作为输入的吗?

图中的单端信号,1/2VCC偏置,符合Vih和Vil的要求,如果使用模拟输入的话,我的建议是削顶的正弦波,除了符合电压范围之外,还要注意输入的边沿速率,可以参考下面红色框中的input edge rate。

为什么建议用削顶的正弦波?我们的时钟频率是20MHz。
TI是否有更合适的时钟选择器?能够输入模拟信号、LVTTL、晶振。
您好,我们知道时钟信号基本上是方波,削顶的正弦波,输入边沿速率(或者slew rate)也符合数据手册对于时钟要求的话,也是可以使用的。CDCLVC1310是一款带有电平转换的时钟fanout器件,1:10的扇出,也可以使用晶振输入。
您的具体应用是什么?以便我们帮您选型。
这个边沿速率典型值是2V/ns,有没有最小值和最大值要求?
我们的需求:3路时钟输入,选出1路时钟输出;
3路输入时钟分别是:1、20MHz/13dbmw/50欧姆模拟时钟输入;2、20MHz/LVTTL数字时钟;3、20MHz晶体/晶振输入;
1路输出时钟:20MHz/LVTTL;
那您的需求是选择一款开关器件,3路输入,一路输出, 而CDCLVC1310正好相反,它是一款fanout器件,一路输入,多路输出。
所以我这边可以帮您选择一款开关器件,只要IO电压符合,带宽足够就可以使用。
所以和您确认下,LVTTL是3.3V还是1.8V? 20Mhz的晶振是多大幅值的?
您好,可以选择SP3T的TS5A3359这款。供电电压范围1.65V~5.5V. 如果您需要最大20Mhz的信号,那么按照选择多路开关的原则,开关的带宽至少要大于3/2 信号的data rate。20Mhz=40Mbps,所以至少需要带宽60Mhz,而TS5A3359的带宽为75Mhz,够用了。