如上图设置为2ms的ramp波形为何按照此参数设置TICS时间却不一样?如下图红框。,请问Desired Duration 时间如何计算?我理解的是LEN的个数乘以FPD的周期,但是计算值无法和TICS自动给的值保持一直。请问如何计算有无相关资料。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
红框中指的是VCO校准的时间,由于自动校准的时间才会导致波形有台阶。FIgure173的pause time就是VCO校准时间。
上面FIgure 35 实际放大也是有台阶现象,看起来不连续,这都是因为有VCO校准时间引起的。
所以total ramp time=desired ramp duration+ all pause time sum.
desired duration time 应该是自己设定的,比如对如Ramp 0这个扫频范围想设定多久的时间完成扫频。
您好,下面这个公式您给的是正确的, 一共有(500-5)/5Mhz个台阶,每个台阶至少需要30us的校准时间,所以乘以30us计算出一共的VCO校准时间。加上desired duration time即为actual length。
另外,desired duration我试了,是可以手动填写的呢。您这里的655.35us是自动生成的吗?
您好,这里的desired duration最大值应该是有ramp length决定的, ramp length最大值为65535.
而Ramp_length=desired duration*fVCO。 可以看第一个帖子中您附的7.3.14.2部分自动扫频的例子中给出的。
所以65535=desired duration*100Mhz
得到最大Desired duration=655.35us。
补充一下,7.3.14.2给出的介绍中,为什么公式Ramp_length=1000us*50Mhz=50000。这里的1000us为什么就是desired duration time。
Ramp_length=desired duration*fVCO=1000us*50Mhz=50000.
因为上面给出的介绍,可以看到VCO扫频时间25us,然后扫频范围2000Mhz,fvco=50M,所以可以分成40段。
所以除去VCO校准时间,只扫频时间一共25us*40=1000us. 即为desired duration time。