由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMK04828-EP: LMK04828SNKDTEPEP 和LMK04828BISQ区别

Part Number: LMK04828-EP
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请问LMK04828SNKDTEPEP 这个和LMK04828BISQ这个 是不是就是温度的区别,使用都是一样的,看资料里面没有太明显差异,简单说是否可以在原来使用LMK04828BISQ的板子上直接焊接LMK04828SNKDTEP。谢谢。

  • 您好,您指的LMK04828SNKDTEP这个完整型号吧?它是LMK04828-EP的其中一个完整后缀型号, 首先NKD是封装类型,T是tape 管装,EP指的是enhanced products。

    而LMK04828BISQ不是EP产品,它对应的产品型号就是LMK04828。 它的操作温度范围为-40~85度范围。

    同一个型号EP和非EP的产品差异主要是操作温度的范围不同,EP主要用于航空航天或国防应用,因此它的特性就是要满足长工作寿命和,以及严苛环境标准的高可靠性产品。但电气性能和非EP的都是一样的。 

    如果您不是航天国防应用,使用不带后缀EP系列的即可。