This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

RE: LMX2594: 全辅助模式下跳频时间不稳定



你好,这个图中给出了 VCO Core的范围,在回读VCO_CAPCTRL时,如果超出这个范围是否可以认为是错误的值。怎么确认回读得到的VCO_CAPCTRL值是可靠的?VCO_CAPCTRL是否是线性的,是否可以根据 VCO Core的范围和频率范围,采用插值的方法来确定他们的对应关系?

  • 您好,关于您的这个问题,没有找到关于VCO_CAPCTRL的评估公式,也无法确定是不是线性的。但是我们可以不用手动去计算,建议使用自动校准的方式,然后重新回读这些值,只要没有check到xxx_FORCE bit,校准会自动使用这些值作为开始点,所以我们不需要手动去计算这些值,用自动校准的方式去获取这个值就可以了。